Melhore a capacidade da rede e aumente a cobertura sem fio para melhor suportar as demandas de tráfego de dados internos e externos.
Ver todos os produtos
Evolua suas redes de banda larga HFC para atender às demandas de dados de alta velocidade, bem como à necessidade de baixa latência, segurança e maior capacidade.
Ver todos os produtos compatíveis com BABA
Garanta proteção, confiabilidade e escalabilidade superiores para suas redes internas e externas.
Ofereça desempenho de alta velocidade ideal com uma variedade de conjuntos de cabos, incluindo opções coaxiais, de fibra e híbridas.
Mantenha os data centers, rotas intraedifícios e armários de telecomunicações organizados com estas opções de gerenciamento de cabos.
Crie redes de alta velocidade a partir de uma variedade de ofertas de cabos de alta qualidade que são personalizadas para atender às suas necessidades.
Ofereça excelente desempenho e confiabilidade com uma linha completa de conectores e componentes fáceis de usar.
Atenda aos requisitos técnicos e funcionais enquanto cuida da estética na fachada de suas redes de cobre e fibra.
Expanda a cobertura para serviços celulares com sistemas de antenas distribuídas (DAS) e small cells, e implante redes wireless privadas para aplicações de missão crítica.
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
Evolua sua infraestrutura existente para uma rede de acesso coaxial de fibra híbrida que atenda aos seus requisitos de desempenho, introdução no mercado e custo.
Modernize micro e pico cell sites para expandir a capacidade e suportar implantações LTE e 5G.
Modernize macro cell sites para expandir a capacidade e suportar implantações LTE e 5G e backhaul wireless.
Redes Enterprise
Explore as ferramentas exclusivas da CommScope que facilitam pesquisar, especificar, encomendar e rastrear produtos CommScope.
Na CommScope, ampliamos os limites da tecnologia de comunicação para criar as redes mais avançadas do mundo. Em todo o mundo, nosso pessoal e soluções estão redefinindo a conectividade, resolvendo os desafios de hoje e promovendo a inovação que atenderá às necessidades de amanhã.
Saiba mais
Crie conexões duradouras moldando as redes do futuro com a CommScope. Junte-se à nossa equipe dinâmica de inovadores talentosos enquanto redefinimos a conectividade em todo o mundo. Se você for um especialista veterano do setor ou um novo profissional, seu trabalho terá impacto. Na CommScope, sua imaginação pode ser recriada amanhã.
Trabalhos da CommScope
Na CommScope, é nosso objetivo apoiar os provedores de serviços à medida que eles constroem as redes que superam a divisão digital, levando a banda larga a todas as comunidades e a todos, não importa onde eles morem.
Leia sobre tecnologias, tendências e estratégias que definirão sua rede e moldarão nosso mundo digital nos próximos anos. Visite Visão geral das percepções para começar.
Assinar
Artigos encontrados: 1387
Microwave antennas have emerged as a great option for long-distance communications. This technology finds is roots in other historical communications inventions. If you want to learn more about microwave fundaments, James Donovan explains that the Infrastructure Academy has a course designed especially for you.
The world telecommunications cabling infrastructure standards continues to evolve. The new European standard series EN 50600-x is scheduled to be completed early this year. In this blog, Hans-Jürgen Niethammer provides a summary of his white paper that covers two aspects that are vital to understanding the new standard series.
Cell sites today include more RF components than ever, which complicates the measurement of return loss/VSWR. CommScope offers a System VSWR Calculator on its website that can help. Lou Meyer explains.
Eager to learn more about how microwave antenna systems work? In today’s blog post, Jim Syme previews two key concepts in antenna theory: directivity and gain. His “back to basics” lesson comes from the new CommScope Infrastructure Academy online course called Microwave Radio Antenna Link Fundamentals.
A publicação de hoje no blog é a próxima edição da série “Definições da CommScope”, na qual explicamos termos comuns em redes de comunicações e infraestruturas de data center. In this blog, Dave Tanis explains how structured cabling and the related standards organizations have help improve the design, installation and maintenance of IT networks around the world.
A good approach to small cells is to start with the root cause of the problem and then assess the most appropriate tools for each application. If you step back to see the bigger problem, then there are a host of tools that can be considered. Selecting the right tool then becomes a matter of evaluating each application and assessing future state requirements. Philip Sorrells can help you do so with information offered in today’s blog post and the LTE Best Practices ebook.
Multi-User MIMO (MU-MIMO) is a required feature of 802.11ac Wave 2 APs that serves clients in parallel, freeing airtime and increasing the effective thoroughput of the Wi-Fi network. Ruckus BeamFlex+ customizes AP antenna configurations to focus signals, reduce noise, and produce the highest possible data rates.
Today, we opened a new, multi-million dollar R&D and Operations center in Bangalore, India, dedicated to innovation for our customers worldwide. The Ulsoor, Bangalore site – which houses a...
Many operators are in the midst of evolving to the next level of sophistication in antenna configuration, planning the move from 2-way receive to 4-way receive. 4X2 MIMO will further improve the traffic carrying capability of the RF path and increase the capacity of the link from the base station to the mobile. The 4-way receive configurations will also ease the transition to 4X2 downlink MIMO. Ray Butler explains more in today’s blog post.