PIM-exame

Este borne do blog é parte de uma série chamada “CommScope Definitions,” em qual nós explicaremos termos comuns no infrastructure da rede de comunicações.

Quando 4G LTE networks são overlaid no infrastructure wireless da rede 2G e 3G, a interferência transforma-se uma real desafia-particular o intermodulation de passive (intermod passivo, ou o PIM) . PIM foi uma edição sabida para contanto que as comunicações do RF envolvessem mais de uma freqüência; entretanto, LTE é particularmente to sensível seus efeitos.

PIM é a interferência resulting de misturar não-linear de dois ou mais freqüências em um circuito passivo. Se a interferência coincidir com a base de uma rede receba freqüências, pode desempenho da rede de cripple e throughput. PIM possíveis sources incluem conexões pobres, cabos danificados ou infiltration da água no equipamento de Transmission. PIM pode também ser causado por objetos fora do trajeto, tal como bornes claros, da canalização enterrada, do Fences ou do equipamento do local. Há assim que muitas fontes externas possíveis, PIM são sabidas às vezes como de “o parafuso oxidado effect the.”

Os níveis Elevated de PIM pose o risco to de significant eficiência operacional e profitability de uma rede de LTE. Em uns níveis mais elevados, PIM dos sinais múltiplos de Transmit pode overpower recebe as canaletas. Quando isto acontece, uma estação baixa pode fàcilmente confundir a distorção do sinal pelo em-usa a canaleta e a recusa atribuir essa canaleta. Isto causa o sistema à capacidade de canaleta de lose, ao airtime e a revenue preciosos. O equipamento altamente sensível de hoje dado, níveis muito baixos de PIM é bastante para degradar severamente o desempenho do sistema. Uma gota 1dB na sensibilidade do uplink devido a PIM pode reduzir a cobertura por por cento de 11.

o macro sites de Outdoor era os primeiros scenarios da distribuição onde o PIM emite teve que tackled. Os valores elevados e de confiança do throughput de dados são ainda mais importantes em ambientes do sistema da antena de distributed (DAS) , embora, onde há muitos componentes no trajeto do RF que pode contribuir à geração de PIM. Com a voz passiva componente-tal como divisores, acopladores hybrid, e direcional acoplador-que está sendo colocado mais perto das fontes do sinal nestes sistemas, é crítico que a especificação de PIM para estes dispositivos está nos níveis os mais elevados.

PIM exato conduzindo testing no campo é especialmente challenging porque os níveis de PIM são extremamente sensíveis à instalação e aos arredors do equipamento de teste. A presença do metal objeta na proximidade ao dispositivo sob o teste assim como o uso de um aumento PIM do adaptador can do teste gasto, tendo por resultado falhas falsas.

Takeaway chave: PIM é a interferência que pode degradar o desempenho de redes wireless, especialmente LTE. PIM pode fàcilmente aparecer em conseqüência das fontes interior e parte externa a rede. Pode disrupt redes macro grandes e redes menores de DAS. PIM é difícil de testar para porque o equipamento de teste pode gerar PIM.

Recursos relacionados:

Exame e vacância do local de PIM

PIM que testa - os serviços wireless avançados emfatizam a necessidade para o controle melhor de PIM

eBook – Entendendo o caminho da RF 

As exigências de PIM devem aumentar para suportar DAS em desenvolvimento Systems (registro. requerido)

Chaves técnicas para o sucesso na modernização de redes: PIM (registro. requerido)

Sobre o Autor

Lou Meyer

Louis Meyer, P.E., é diretor de vendas técnicas para soluções da mobilidade de CommScope. Lou gastou uma vida que avança a tecnologia do RF, fazendo exame d da placa extraindo ao uso prático. Sobre ano-em vários papéis com Telecom de Allen, Andrew Ltd. e CommScope-Lou foram responsáveis para suportar as equipes das vendas para soluções como sistemas de controle remotos da antena, linhas de Transmission, diplexers e outros componentes importantes. Antes de juntar o Telecom de Allen, Lou trabalhou com os produtos do Decibel como o vice-presidente do projeto da antena e o vice-presidente de relações internacionais do OEM. Mais cedo, Lou trabalhou com Harris Corporaçõ em comunicações do RF e Bendix Corporaçõ em sua divisão dos sistemas do míssil. Lou prende patentes de 10 e era previamente cadeira e vice-cadeira da subcomissão dos padrões da antena de TR-8.11 do TIA. Ganhou seu celibatário do grau da ciência na engenharia elétrica da universidade de Marquette em Milwaukee, Wisconsin, e é atualmente um coordenador profissional registado no estado de Texas.

Veja todos os posts do autor

Comentários

2 comenta para de “definições CommScope: Que é PIM? "
Elias Daoud sábado, 29 de dezembro de 2018 17:57

Caro,
O Transmission power é 20W por o porto?
Assim a eficiência é demasiado baixa como 8% !!

Erik Lilieholm segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 19:51

Hi Elias,
Um teste padrão de PIM é feito com os dois portadores unmodulated de 20 W cada um, medindo o terceiro produto da ordem PIM. Isto permite que os resultados sesejam- comparados a uma especificação ou a uma marca de nível e. Na operação real, nós temos um jogo diferente das circunstâncias; sinais modulados no poder mais elevado ou mais baixo, portadores múltiplos, outras ordens de PIM. Que prediz PIM níveis transforma-se uma tarefa difícil e a mais melhor aproximação é evitar (a ordem a mais baixa) os produtos os mais maus de PIM ao manter o ambiente do trajeto e do local do RF como “limpe” como possível selecionando o equipamento da alta qualidade e mantendo práticas boas da instalação.
Nós perdemos a eficiência quando algumas de nossas canaletas são degradadas por PIM. Um efeito é perda da cobertura na borda da pilha e da penetração em edifícios como no exemplo. A experiência total do usuário pode ser degradada nas maneiras que são mais difíceis de quantify mas que pose uma ameaça à percepção da qualidade da rede.

Deixe seu comentário

Por favor, envie seu comentário preenchendo o formulário abaixo

 
(obrigatório)  
 

Powered By OneLink