Cat6a-paper(Nota:  O seguinte é um guest blog por George Zimmerman, um consultante independente que especializa-se na tecnologia de comunicações da camada física. Opiniões e comentários fornecidos neste borne, como com todos os bornes ao blog de CommScope, é isso do autor e não reflete necessariamente as vistas de CommScope.)

Eu wired recentemente minha própria casa com Category 6a cabling. Era uma decisão fácil para mim, e eu recomendo fortemente a categoria 6a para instalações novas mesmo que eu gaste os últimos anos de 22 de minha vida que trabalha em maneiras reúso o twisted pair velho cable de - para o fazer funcionar mais rapidamente, melhores ou mais por muito tempo. Se foi o Ethernet DSL, ou 2.5G/5GBASE-T no cabo instalado da categoria 5e ou da categoria 6, meus estoque e comércio foram como começar mais para fora cabografar existente - que estes dias são na maior parte uma mistura de Category 6 e de Category 5e. Por que então, eu recomendo a categoria 6a para instalações novas? Por que então, quando veio para baixo a wiring minha própria casa, eu escolhi pagar a um bocado mais para pôr na categoria 6a?

CLIQUE A TWEET: Por que a Categoria 6a é o cabo certo para novas instalações

A resposta é embebida em um único, fato indisputable: as instalações cabografando de new são o infrastructure que necessita last. A tecnologia da aplicação mover-se-á ao longo de muito mais rapidamente do que qualquer um quer substituir cabografar, e começar o a maioria fora desse cabo existente - hoje e amanhã - é o que a categoria 6a é toda sobre. 

Há dois metrics principais do desempenho em cabografar da empresa Copper: communications speed e abilidade simultaneamente a deliver power. Um fato little-known é aquele desde que o advent de 1000BASE-T (que é 17 anos há agora), técnicas de DSP compensou pela maior parte todos os impairments internos de Copper que cabografa, deixando o crosstalk estrangeiro como o parâmetro limitando.

Eu era recentemente o editor principal para IEEE 802.3bz - 2.5G e 5GBASE-T, e a esperança usar eventualmente pontos de acesso conectaram com esta tecnologia. 2.5G e 5GBASE-T funcionarão na categoria instalada 5e e na categoria 6 que cabografa, sob casos típicos do uso e ambientes de alien crosstalk, mas somente a categoria 6a é especificada realmente para controlar os níveis estrangeiros do crosstalk. Isto assegura-me que da operação de confiança, e, me dá um trajeto do crescimento para 10GBASE-T, que é provável ser o backhaul para meus pontos de acesso wireless na vida de minha instalação. Assim, quando veio a uma instalação nova, a categoria 6a era a escolha óbvia - como único cabografar da empresa projetado para o desempenho estrangeiro do crosstalk.

No extremo oposto da velocidade o spectrum é a outra aplicação que dirigem Copper que cabografa - distribuição da alimentação de DC, Ou Power-over-Ethernet (PoE).  Em uma outra parte de minha prática eu sou envolvido em permitir a entrega de mais poder sobre a categoria que cabografa, no IEEE P802.3bt projeto excedente do Ethernet do poder de 4 pares. Em minha instalação nova, eu quero entregar com segurança esse poder, e sem interesses sobre overheating o cabling. As aplicações que usam mais poder (tal como exposições powering e pontos de acesso mais novos) são já uma realidade. A categoria 6a é outra vez a escolha óbvia para suportar com segurança estes - ambos para hoje e amanhã.

Como alguém que tem empurrado continuamente o envelope, eu sei que Category 6a (e somente categoria 6a entre as categorias cabografando TIA-Especificadas de 100m Copper) é escolha de the para a direita para installations novo. Para encontrar para fora mais detalhes sobre porque, veja meu papel branco “Category 6A: Cabografar da escolha para installations novo.”

Sobre o Autor

George Zimmerman

O Dr. George Zimmerman é um consultante independente, especializando-se na tecnologia de comunicações da camada física. Sobre os anos passados de 20+, estêve no forefront no desenvolvimento de tecnologias de comunicações wired, including tecnologias linha-powered do DSL nos 1990s atrasados e desde iniciar o padrão de IEEE 802.3an 10GBASE-T em 2002, estêve no forefront de todas as tecnologias novas do Ethernet de BASE-T, including 10G, (quatro-par) de Ethernet 5G e 2.5GBASE-T, 100 e 1000BASE-T1 de único-par Ethernets, de energia de IEEE 802.3az Ethernet eficiente, IEEE 802.3at e 802.3bt PoE+ e 4 pares PoE, e powering para o Ethernet do único-par (PoDL ou IEEE 802.3bu). É atualmente cadeira tarefa Force do Ethernet do par de IEEE P802.3cg 10Mb/s da única, e era editor principal para os padrões de IEEE 802.3bz 2.5G/5GBASE-T e de IEEE 802.3bq 25G/40GBASE-T. É um membro ativo de TIA TR42, focalizando em aplicações cabografando de Copper, including o multigigabit Transmission e powering. George serve como a cadeira técnica do comitê para o Alliance do Ethernet, e na placa do Alliance de NBASE-T. Prende mais do que as patentes uma dúzia relacionadas ao Ethernet de BASE-T e à tecnologia Energy-efficient do Ethernet, um Ph.D. na engenharia elétrica de Caltech, e um grau do undergraduate da universidade de Stanford.

Veja todos os posts do autor

Comentários

4 comenta para “porque a categoria 6a é o cabo direito para instalações novas”
John A Pinelo segunda-feira, 7 de agosto de 2017 3: 51 PM

Eu aprecio extremamente este blog, porque os anos onde passados de 10 eu tenho clientes tentar conservar alguns dólares utilizando seu cabografar velho e não olhando adiante para a tecnologia tomorrow e o que será requerido com segurança a Transmit suas exigências da rede. Obrigado

Chris Clary segunda-feira, 7 de agosto de 2017 11: 16 PM

Obrigado George, feito agradàvel. O status a respeito de 1000BASE-T que é anos de 17 faz me velho, mas o update grande.

George Zimmerman terça-feira, 8 de agosto de 2017 1: 29 AM

Agradecimentos, John. Isto saiu realmente de minha própria experiência - com instaladores e com os povos que recomendam cabografar. É grande para nós de “guys PHY” quem as tecnologias novas do projeto a começar dobrar nossa arte que começa mais fora do cabo velho - é MELHOR se os povos instalarem o mais melhor infrastructure que podem. A vida de cabografar instalado é sempre mais longa do que uma geração do equipamento instalado, e os povos esquecem-se de planear para o futuro. Eu sou muito feliz fazer (2.5G/5GBASE-T) a tecnologia 802.3bz para trabalhar em a maioria 5e e de 6 instalados, mas nós fizemos o gato 6a sobre 10 anos há ao crosstalk estrangeiro do controle e começamos níveis assegurados do desempenho. Isso, E, dado que 802.11ax está vindo agora para fora, podem começar começar seu infrastructure pronto para o backhaul de 10GBASE-T WLAN.

Tim Glass terça-feira, 8 de agosto de 2017 5: 39 PM

Poço escrito com as edições chaves dirigidas, agora nós temos que educar o país. Prosiga-nos a parte, assim da base de conhecimento futuro crítico hoje!

Deixe seu comentário

Por favor, envie seu comentário preenchendo o formulário abaixo

 
(obrigatório)  
 

Powered By OneLink