Como manter as antenas de micro-ondas no olho do furacão

Ventos fortes e condições climáticas adversas representam um desafio para a infraestrutura de comunicações em geral, e as antenas de micro-ondas em particular. Os operadores geralmente enfrentam problemas com os caminhos devido a antenas desalinhadas e torres danificadas na sequência de fortes tempestades. Kevan Williams explica neste blog.

Microwave antenna landscape - socialVocê sabia que a Ilha Barrow da Austrália experimentou uma rajada de vento em 1996 durante o ciclone tropical severo Olivia de incríveis 254 milhas por hora (MPH)? Na verdade, o ciclone Olivia foi responsável por produzir o maior vento não tornádico já registrado - excedendo os 231 MPH registrados no Monte Washington nos Estados Unidos em 1934.

 

Os ventos fortes - mesmo que não alcancem 254MPH - têm o potencial de criar situações catastróficas e devastação. Na verdade, fortes tempestades, furacões, ciclones e tornados podem danificar qualquer coisa em seu caminho e causar bilhões de dólares de destruição.

Protegendo suas antenas de micro-ondas

Ventos fortes e clima inclemente sempre representaram um desafio para a infraestrutura de comunicações em geral e para as antenas de micro-ondas em particular. Especificamente, os operadores costumam ter problemas com caminhos devido a antenas desalinhadas e torres danificadas na passagem de fortes tempestades.

DÊ UM CLICK PARA TWITTAR: Como você pode proteger suas antenas de micro-ondas do mau tempo? Kevan Williams da CommScope mostra como os Kits High Wind protegem sua infraestrutura.

Isso levou os operadores de link de microondas a selecionar soluções que podem ajudar a evitar caminhos fora de alinhamento. Por exemplo, o Kit High Wind da CommScope para as séries HX, USX e LX6 de antenas de micro-ondas inclui 2 ou 3 (dependendo do tamanho da antena) suportes de saída que aumentam a integridade e capacidade de sobrevivência da antena de 200km/h (124mph) para 250km/h (155 mph). 

Kit High Wind P/N

Tamanho da Antena

Nº Saídas

HIGHWIND-6-KIT

1,8 m/6 pés

2

HIGHWIND-8-KIT

2,4 m/8 pés

3

HIGHWIND-KIT

3,0 e 3.6 m/10 e 12 pés

3

 

Os tubos incluídos para as escoras nos kits High Wind da CommScope medem 3m/10 pés de comprimento - fornecendo aos instaladores o comprimento adequado para anexar da antena a uma seção principal da torre. Também estão incluídos nos Kits High Wind o hardware de fixação do suporte para a antena e o hardware de fixação universal para o suporte a torre. Finalmente, os kits High Wind incluem suporte de deflexão de radome para antenas de 8 pés e superiores.

É importante enfatizar que a instalação inadequada (p. e., fixação do suporte para membros transversais ou seção menor de uma torre) de qualquer suporte, é como colocar um pneu em um carro de forma inadequada. Depois de um tempo, se não inicialmente, se notará que o carro vira para o lado geralmente com um barulho inquietante. 

Onde você pode encontrar Kits High Wind?

Os kits High Wind da CommScope estão disponíveis para compra separadamente e podem ser instalados inicialmente com a antena de micro-ondas ou como uma atualização de campo subsequente. No entanto, recomendamos instalar os kits High Wind inicialmente com a antena - tanto para conveniência quanto para proteção do seu investimento. Para ter certeza, o custo dos kits High Wind é significativamente menor do que as despesas incorridas pelo recall de uma equipe para realinhar ou substituir antenas. Com o Kit High Wind da CommScope, os clientes podem obter proteção, a um custo relativamente baixo, para defender e proteger melhor suas antenas de micro-ondas contra ventos fortes e clima inclemente.