A Ascensão da Automação e Orquestração nas Redes de Provedores de Serviços

A constatação dos benefícios do SDN/NFV cria desafios únicos, dentre os quais o principal é fazer com que os diversos componentes de hardware e software da rede conversem entre si para gerenciar e fornecer todos esses serviços e recursos, de maneira integrada e eficiente. É nesse contexto que a automação e a orquestração de rede são importantes. Jaspreet Sachdev explica neste blog.

Cloud_F3-F4_HomepageFornecedoresde primeira linha - como Amazon,Google e Netflix - estão alimentando uma tendência de eliminação de cabos que está gerando uma receita média por usuário (ARPU) perigosamente baixa. Enquanto isso, as crescentes demandas de dados de assinantes satisfeitos com o fluxo estão levando as redes de entrega de conteúdo ao seu ponto de ruptura. Nesse ambiente, “negócios como de costume” rapidamente leva a “negócios fora do negócio”. Os provedores de serviços de comunicações tradicionais (CSPs) estão sob pressão para repensar o design e a composição de sua infraestrutura de rede.

Cada vez mais, os CSPs estão migrando para a Rede Definida por Software (SDN) e Virtualização de Funções de Rede (NFV) para impulsionar a agilidade e gerar maior eficiência e economia em suas redes. Esse ambiente com base em nuvem e habilitado por software libera os provedores de serviços de sua dependência de dispositivos próprios de rede físicos, dando a eles acesso a uma ampla gama de novos recursos:

  • Integração de novos serviços em execução em hardware comum prontos para uso
  • Vincular silos previamente independentes para melhorar a eficiência da rede e a experiência do usuário
  • Acelerar o tempo de colocação no mercado
  • Satisfazer demandas crescentes por serviços de banda larga e conteúdo em tempo real

DÊ UM CLICK PARA TWITTAR:  Jaspreet Sachdev, da CommScope, explica como os benefícios do SDN e NFV criam desafios únicos, incluindo a obtenção de componentes de hardware e software variados e diversificados na rede para conversar entre si.

Perceber os benefícios do SDN/NFV, no entanto, cria desafios únicos - o principal entre eles é fazer com que os componentes de hardware e software variados e diversificados na rede conversem entre si para gerenciar e fornecer todos esses serviços e recursos, de maneira integrada e eficiente. ­É aqui que a Automação e Orquestração de Rede (NAO) entra.

Automação e orquestração — o aumento do valor

Para ser claro, automação e orquestração são duas funções distintas. A automação permite que a rede conclua uma única tarefa ou função sem intervenção humana - aumentando a eficiência e a confiabilidade dessa tarefa. Embora a automação se refira a uma única tarefa, a orquestração define a série de etapas ou tarefas necessárias para executar um serviço. Juntas, elas garantem que processos específicos - como alocação de computação ou provisionamento de recursos de computação - ocorram de forma consistente a cada vez, com um mínimo de intervenção humana. As duas são realmente distintas, mas devem trabalhar juntas para criar a eficiência, a flexibilidade e o valor da rede que os CSPs exigem para acompanhar os avanços do SDN / NFV.

Por exemplo, imagine que você deseja transmitir um vídeo ao vivo de um local através de uma rede de transmissão para um provedor de serviços que o vende. O processo envolve vários sistemas, redes distintas, locais diversificados e hardwares e softwares diversos. Para fazer isso de forma bem sucedida, é necessária a comunicação com todos os pontos de contato para coordenar as várias tarefas interdependentes ou não dependentes (orquestração); contudo, devido à crescente complexidade do ecossistema de rede e ao grande número de políticas independentes que precisam ser administradas e gerenciadas, essa comunicação precisa acontecer sem intervenção manual (automação). 

À medida que as redes CSP continuam a virtualizar e o desacoplamento dos planos de controle e dados aumenta, o papel do NAO se torna mais proeminente. Um estudo de 2019 pela Pesquisa e Mercados mostra que os gastos globais do NAO aumentarão o CAGR em quase 18%, atingindo quase US$ 20 bilhões até 2023. 

Ao mesmo tempo, o foco na automação e orquestração está mudando a maneira como os prestadores de serviços e fornecedores veem suas redes. A necessidade de orquestração enfatiza o valor de ver a rede de forma holística e entender a entrega de serviços como uma jornada de ponta a ponta envolvendo vários aplicativos, dispositivos e locais.  

Código Aberto está Incentivando o Desenvolvimento do NAO

Obviamente, isso não seria possível sem os avanços no desenvolvimento de código aberto. De acordo com a Ferramenta de Dimensionamento de Mercado da CBI Insights, mais de 30 milhões de desenvolvedores contribuem atualmente para plataformas com base na comunidade e o setor deverá crescer aproximadamente US$ 33 bilhões em 2022. Uma comunidade robusta de código aberto reduz os custos de desenvolvimento, abre o campo de colaboradores para praticamente qualquer pessoa e cria uma cultura de cooperação na qual os desenvolvedores compartilham livremente seu trabalho para o benefício de todos.

Além disso, o código aberto criou uma série de consequências indesejadas - uma das quais é a comoditização de mais funções SDN e NFV. Isto é uma coisa boa. À medida que mais códigos-fontes abertos são incorporados, os fornecedores de rede e OEM são forçados a esclarecer e articular o valor único que suas soluções oferecem. É exatamente isso que está acontecendo no NAO.
 
No projeto de comutadores, por exemplo, estamos desenvolvendo protocolos que nos permitem baixar funções de código ou software no nível de chip. Isso permitirá uma maior banda larga e menor desempenho de latência, além de influenciar a personalidadede um comutador no nível do chip. Mais do que ajustar ou atualizar o desempenho do dispositivo, esse tipo de progresso está mudando fundamentalmente a maneira como as redes operam.

Outro desenvolvimento importante é a pilha de orquestração. À medida que as instâncias de nuvem e SDN proliferam, os gerentes de rede estão sob pressão cada vez maior para coordenar um conjunto crescente e abrangente de recursos em algo semelhante a um ambiente de dados unificado. A pilha de orquestração fornece esse controle centralizado; em um cenário de recuperação de desastre, por exemplo, a pilha de orquestração permite a transição perfeita de uma instância de nuvem privada para uma pilha de nuvem pública (como a AWS).

Uma Jornada Para a Rede de Autocorreção

Redes definidas por software, virtualização, automação, orquestração completa: quando você retrocede e considera qual é o objetivo maior, acredito que tudo está levando a uma rede de autocorreção totalmente realizada. Ter redes de provedores de serviços altamente coordenadas e automatizadas, inerentemente ágeis e capazes de reconhecer e responder a mudanças sem intervenção manual – esse é, a meu ver, o grande achado.  

Para obter a autocorreção, primeiro você precisa ter certeza de dominar o básico da entrega de serviços, como provisionamento e configuração. É onde estamos agora. Alguns estão na vanguarda em relação a outros, mas estamos todos na mesma jornada básica. SDN, NFV e NAO são todas as etapas de incremento necessárias para chegar lá.  A seguir, domina o design e o uso de aprendizado de máquina e IA, que envolverão a coleta maciça de dados de todos os níveis. A questão é: qual a profundidade da sua rede, dentro e através de seus comutadores, para realmente saber o que está acontecendo e como orquestrar e automatizar os recursos das redes futuras?

Certamente, o setor ainda tem um longo caminho a percorrer. De acordo com uma publicação recente na Gartner Blog Network, aproximadamente 70% das atividades de configuração de rede ainda são conduzidas manualmente, com aproximadamente 2% das alterações manuais, resultando em alguma forma de erro ou anomalia. Mas apenas dois anos atrás, 85% das atividades de configuração de rede eram manuais. Estamos progredindo e a taxa de avanço continuará a acelerar à medida que desenvolvemos o que dominamos. É um momento de entusiasmo para estar neste negócio.

Histórias relacionadas