O que é preciso para ser um vencedor?

O ponto de acesso RUCKUS R750 da CommScope e o RUCKUS Analytics receberam honras da CRN no 2020 Tech Innovators Awards. Neste blog, Bart Giordano apresenta essas duas soluções e seus benefícios.

O que é preciso para ser um vencedor do Prêmio Tech Innovator 2020? De acordo com a CRN®, uma marca da The Channel Company, um produto deve atender aos seguintes critérios: exclusividade, capacidades estratégicas, competência tecnológica e atendimento às necessidades do cliente. O ponto de acesso (AP) RUCKUS R750 da CommScope atende a esses critérios, e é por isso que conquistou a maior homenagem na categoria de rede sem fio do Tech Innovator Award. Além disso, a {{RUCKUS}} Analytics foi indicada como finalista na categoria de rede.

Receber um Prêmio Tech Innovator é uma honra, pois os editores do CRN avaliam anualmente centenas de produtos de fornecedores em 49 categorias de tecnologia. Isso inclui nuvem, segurança, armazenamento e rede.

DÊ UM CLICK PARA TWITTAR: os pontos de acesso RUCKUS 750 da CommScope e o RUCKUS Analytics receberam honras da CRN durante o Tech Innovators Awards 2020

CommScope RUCKUS R750

O ponto de acesso R750 preenche a lacuna de desempenho de Wi-Fi gigabit para Wi-Fi multi-gigabit. O AP de banda dupla e simultânea Wi-Fi CERTIFIED 6™ suporta 8 fluxos espaciais (4x4:4 em 5 GHz, 4x4:4 em 2.4 GHz), taxa de transferência agregada de 3.5 gigabits por segundo (Gbps) e rádios Bluetooth® Low Energy e Zigbee incorporados. Com recursos OFDMA e MU-MIMO, o R750 gerencia com eficiência até 1024 conexões de cliente com maior capacidade, cobertura aprimorada e desempenho em ambientes de densidade ultra alta. Isso permite que os clientes ofereçam conectividade confiável, segura e de alto desempenho em centros de trânsito, auditórios, centros de conferências e outros espaços internos de alto tráfego.

De fato, como Robert Rice, vice-presidente de TI do Providence Park com o Portland Timbers observou, os pontos de acesso RUCKUS da CommScope oferecem Wi-Fi rápido e confiável para o local do Timbers desde 2014.

 Na área VIP de nosso estádio expandido com uma nova geração de pontos de acesso Ruckus Wi-Fi 6, Rice afirmou. “Os novos APs ajudaram a criar uma experiência de ventilador mais imersiva e interativa, suportando o streaming suave de vídeo HD e 4K. Estamos ansiosos para implantar pontos de acesso Ruckus Wi-Fi CERTIFIED 6 R750 em todo o Providence Park. ”

CommScope RUCKUS Analytics

RUCKUS Analytics é um serviço em nuvem que oferece inteligência de rede e simplifica a garantia de serviço, permitindo que organizações com redes complexas melhorem de forma proativa a experiência de seus usuários. Construído em uma base robusta de aprendizado de máquina (ML) e inteligência artificial (AI), o RUCKUS Analytics acelera a solução de problemas, fornece visibilidade de rede abrangente, identifica automaticamente problemas que afetam o serviço e - exclusivo para o setor de rede - classifica-os de acordo com a gravidade, permitindo o provedor de serviços e equipes de TI corporativas para tratar dos incidentes mais urgentes primeiro.

De acordo com Brandon Butler, analista sênior de pesquisa da IDC, redes corporativas, os benefícios da aplicação de análises avançadas à avalanche de dados baseados em rede em redes corporativas complexas são múltiplos.

“Quando processados de maneira adequada, os insights das plataformas de análise de rede permitem que as organizações obtenham níveis sem precedentes de visibilidade sobre o que está acontecendo em suas redes a qualquer momento, tanto em toda a rede quanto nos componentes individuais”, explicou. “Igualmente importante, a análise de rede capacita as organizações de TI a serem mais proativas, reduzindo os custos de helpdesk, melhorando a eficiência operacional e protegendo melhor os ambientes corporativos. O serviço RUCKUS Analytics fornece níveis profundos de percepção e garantia de serviço para ambientes de rede corporativa.”

O Tech Innovator Awards será apresentado na edição de dezembro da CRN e pode ser visto em crn.com/techinnovators.