A CommScope anunciou recentemente a primeira solução de retorno digital de 204 MHz do mercado, que permite às operadoras atingir velocidades simétricas degigabit. Anova solução é composta pelo transmissor de nó CommScope DT4600N e receptor deheadend DR3600N e se baseia em uma série de soluções de retorno digital desucesso líderes do setor. Como esses retornos digitais anteriores da CommScope, este é configurável, permitindo que os operadores iniciem com modos que suportam divisões médias de 5 a 85 MHz e, em seguida, com um toque de botão, façam a transição paradivisões altas de 5-204 MHz. Isso cria um caminho de atualização natural que oferece resultados imediatos hoje, ao mesmo tempo em que se adapta perfeitamente às necessidades de rede do futuro.
Este nível de flexibilidade é importante, tendo em vista a evolução recente no comportamento e nas expectativas dos assinantes. Na primavera passada, quando as velocidades máximas de upstream saltaram 30% ou mais na esteira da pandemia, a maioria das redes foi capaz de se adaptar rapidamente para atender à nova demanda. No entanto, as demandas upstream continuaram a crescer - aumentando em mais de 50% desde março. Mais importante, esse aumento não é temporário. Esses ajustes de comportamento de curto prazo estabeleceram hábitos de longo prazo que provavelmente não desaparecerão, mesmo quando nossas vidas retornarem a algo mais familiar. A pandemia aumentou o uso de dados de banda larga e acelerou a adoção de tecnologia no mercado de massa.
Para MSOs, isso sinaliza um novo ímpeto para acelerar a evolução da rede. Embora as correções de curto prazo, como segmentação de nó - que reduz o número de assinantes que compartilham largura de banda - ajudem a melhorar a capacidade, não aumentam a velocidade máxima da conexão upstream. Para aumentar a velocidade, as operadoras devem melhorar a modulação do sinal ou expandir a capacidade da largura de banda. Para um aumento moderado de velocidade, a modulação ajudará. Isso é algo suportado, por exemplo, pela transição do DOCSIS 3.0 para 3.1. Mas para acomodar aumentos de taxa de dados mais significativos, a largura de banda upstream deve crescer. Na América do Norte, a maioria das operadoras usa largura de banda upstream de 5-42 MHz ou 5-85 MHz e, com o avanço para divisões altas no upstream, obterão ganhos de até quatro vezes as velocidades originais.
204 MHz Upstream: DT4600N Node Transmitter e DR3600N Headend Receiver
O retorno digital CommScope 5-204 MHz permite esses aumentos de largura de banda upstream de próxima geração, mas também fornece os muitos benefícios de um retorno digital líder na classe - incluindo desempenho de RF consistente em distâncias ou temperaturas variáveis, ampla faixa dinâmica e multi- desempenho de comprimento de onda. O retorno digital codifica o sinal RF analógico digitalmente para que, durante a transmissão, mantenha o mesmo desempenho RF quando for reconstituído durante a conversão digital-analógica, evitando a diminuição da potência RF e desempenho NPR associado a retornos analógicos de distâncias maiores com redução níveis de potência de retorno óptico.
A transmissão digital também é inerentemente mais tolerante a ruídos do que sinais analógicos, permitindo níveis mais baixos de sinal óptico, links de dados mais longos e um número maior de comprimentos de onda de retorno na mesma fibra. Isso permite que os operadores evitem despesas e atrasos associados à instalação de fibras de retorno adicionais na planta de cabos. A nova solução da CommScope baseia-se nos benefícios comprovados das soluções de retorno digital da CommScope amplamente implantadas - incluindo imunidade a clipagem, comunicações de monitoramento de nó integradas e amplos níveis de faixa dinâmica que permitem o alinhamento de link simples de 'configurar e esquecer'. Todas as vantagens comprovadas em campo dos retornos digitais líderes da CommScope se aplicam à nova solução de 5-204 MHz.
Soluções de alta divisão, como o retorno digital de 5-204 MHz da CommScope, ajudam as operadoras a manter sua vantagem competitiva e maximizar o retorno do investimento. Eles permitem que serviços simétricos de gigabit concorram com outras tecnologias enquanto aproveitam as quedas de RF existentes. Com o crescimento contínuo da demanda de rede, as operadoras precisam começar a atualizar a planta de HFC para ficar à frente da curva e continuar oferecendo níveis competitivos de serviço.
Entre em contato com a equipe da CommScope para descobrir como o retorno digital de apenas 204MHz do setor pode ajudá-lo a preparar sua rede para o futuro.