Gerenciar as fibras do data center está se tornando mais difícil... e mais fácil

As redes de data center atuais estão passando por um crescimento inédito na implantação de fibras. As demandas por maior largura de banda, menor latência e capacidade inédita de E/S estão aumentando a pressão sobre os gerentes de redes. Neste blog, Holly Simons, da CommScope, discute as complexidades do gerenciamento de fibras do data center.

As redes de data center atuais estão passando por um crescimento inédito na implantação de fibras. As demandas por maior largura de banda, menor latência e capacidade inédita de E/S estão aumentando a pressão sobre os gerentes de redes. Nos datacenters hyperscale e nas redes 5G, a utilização de fibras atuais podem chegar a 6.912 filamentos, e inclusive fibras de contagem ainda maior estão sendo fabricadas. À medida que mais instalações adotam arquiteturas em mesh, ricas em fibra, a quantidade de fibra aumentará.

Gerenciar a densidade crescente de fibras e cabos em todo o datacenter está se tornando um trabalho de tempo integral. Se não for feito corretamente, as consequências podem ser graves. Por mais desagradável que seja ter o cabeamento espalhado no corredor, um mau gerenciamento da fibra pode criar uma variedade de problemas de altíssimo custo. O preenchimento excessivo das bandejas de cabos, por exemplo, pode limitar o fluxo de ar entre os cabos, aumentando a carga de calor e fazendo com que o sistema de refrigeração trabalhe mais do que o normalmente necessário. A incapacidade de identificar, acessar e gerenciar fibras individuais afetando o tempo médio de reparo, velocidade de ativação, movimentos/adições/alterações e muito mais. Tudo isso enfatiza a necessidade de uma estratégia de gerenciamento de cabos cuidadosamente analisada.

A crescente importância do gerenciamento de cabos 

Na verdade, a maioria dos datacenters gasta tempo e recursos desenvolvendo boas estratégias de gerenciamento de cabos. Esses aspectos variam de algumas diretrizes básicas de roteamento de cabos a requisitos mais rigorosos e detalhados sobre capacidades de bandejas, separação de cabos por tipo, rotulagem de fibra, etc.

Outro problema que muitas vezes aumenta o abarrotamento em todo o datacenter é a falta de protocolos que controlem como as rotas de cabos aéreos sejam utilizadas. As melhores práticas sugerem separar os cabos trunk de grande contagem de patch-cords: bandejamento tipo escada para cabos troncais de grande contagem, calhas de fibra para patch-cords. Além disso, cabos de cobre e fibra devem ter suas próprias rotas.

O objetivo dessas estratégias de gerenciamento não se destina apenas a tornar a instalação de cabos dos datacenters acessível e que seja fácil de manter, mas também podem ter um efeito significativo no desempenho óptico. Um bom exemplo é o que pode acontecer quando cabos trunks de grande contagem se alojem em calhas ou canaletas projetadas para patch-cords menores. À medida que cabos de maior contagem saem das pistas através das chamadas “cascatas”, não é incomum que o cabo exceda o raio de curvatura máximo permitido, afetando o desempenho óptico.

Ao desenvolver uma boa estratégia de gerenciamento de cabos, nenhum detalhe é pequeno demais. Quando feita corretamente, uma estratégia de gerenciamento de cabos não apenas mantém sua planta de cabos atual altamente utilizável, mas também pode fornecer um modelo que possa tornar a expansão e as atualizações de rede mais rápidas e confiáveis.

O complexo mundo do projeto de encaminhamento de cabos

Sem dúvida, uma componente central de qualquer sistema de gerenciamento de cabos é a rede de dutos de cabos que cruzam o datacenter. Esses sistemas são projetados para gerenciar, proteger e rotear milhares de cabos de fibra. Assim como o projeto de gerenciamento de cabos dos quais fazem parte, o encaminhamento de cabos necessita de todas as formas, tamanhos e tipos: metálicas, não metálicas e de malha metálica; aqueles que requerem tempo e ferramentas para instalação e aqueles que não requerem ferramentas; trechos retos de curto alcance e extensas redes de dutos de cabo repletas de cascatas e vias de acesso. As normas que regem a sua concepção e utilização são cada vez mais complexas.

Dê uma olhada neste trecho de um artigo no site da EC&M:

“Ao instalar cabos de fibra óptica, os métodos requeridos de cabeamento são encontrados no Art. 770. Somente quando o Art 770 se referir às seções do Capítulo 2 e Art. 300, eles se aplicarão aos cabos e dutos de cabos de fibra óptica [770,3]. Por exemplo, a subseção 770,113 refere-se a 300,22, que se aplica à instalação de cabos de fibra óptica e canaletas de fibra óptica em conduítes e espaços plenum. O artigo 770 não se refere ao 300,15, portanto não é necessário utilizar caixas para as emendas ópticas. O artigo 770 também se aplica aos cabos compostos, que combinam fibras ópticas com condutores de energia. Você pode usá-los somente quando as fibras ópticas e os condutores elétricos portadores de corrente estiverem associados funcionalmente [770.133 (A)]. Por serem considerados cabos elétricos pelo NEC [770.3 (B)], eles devem atender aos requisitos correspondentes do Capítulo 1 ao Capítulo 4."

As novas calhas e ferramentas reduzem as dificuldades do projeto

Devido ao número crescente de opções de encaminhamentos e ao aumento da densidade de fibra nos datacenters, a parte mais desafiadora da implementação de um bom plano de gerenciamento decabos está na fase de projeto. Felizmente, novas ferramentas de projeto que incorporam padrões de cabeamento aplicáveis emelhores práticas ajudam a tornar o trabalho muito mais fácil e menos complexo.

O FiberGuide® Design Pro da CommScope, por exemplo, é uma ferramenta de configuração que permite aos projetistas criar projetos 2D e 3D em uma ferramenta de projeto baseada na web que fornece uma visão clara de como se verá a calha uma vez instalada. Os recursos de design inteligente calculam automaticamente o número de junções e suportes necessários, juntamente com recomendações de posicionamento dos suportes. Depois disso, os projetos podem ser exportados para criar desenhos detalhados e listas de materiais para facilitar o pedido e a instalação. A ferramenta é destinada a clientes, instaladores e consultores.

O FiberGuide Design Pro foi projetado para funcionar com o sistema de gerenciamento de fibra CommScope FiberGuide. Projetado para oferecer flexibilidade, velocidade e durabilidade, é uma solução abrangente de encaminhamentos para a proteção e roteamento dos patch-cords de fibra óptica e conjuntos de cabos multifibras, e bandejas de emendas de fibra, quadros de distribuição e dispositivos de terminação de fibra. Como um portfólio integrado, o Sistema FiberGuide consiste em componentes modulares (curvas e cotovelos horizontais e verticais, rebaixadores, emendas, kits de saída flexíveis) e dezenas de opções de implementação. Todos os módulos têm um design de encaixe seguro para instalação sem ferramentas. O resultado é um sistema de encaminhamento único que é rápido e fácil de implementar, altamente flexível e garante proteção total para a planta de fibra interna.

Prepare-se e fique atento, mais fibra em breve

Se o índice de aceleração da tecnologia é uma indicação do que está por vir, os datacenters, especialmente para as de nuvem hyperscale, preparem-se. À medida que a demanda de banda larga e as ofertas de serviço aumentam, e a latência se torna cada vez mais essencial para o usuário final, mais a fibra será introduzida na rede.  

À medida que a contagem de fibras aumenta, a quantidade de espaço disponível nos datacenters continuará diminuindo. Procure outros componentes, ou seja, servidores e gabinetes para oferecer também mais em um espaço menor. O espaço não será a única variável que será maximizada. As combinações de novas configurações de fibra como os cabos ribbon enroláveis, e de fibra de 200 mícrons, permitirão aos administradores de rede e seus instaladores essas novas ferramentas.

Aproveitar os benefícios desses novos designs começa com o básico; o que significa uma estratégia bem planejada para direcionar, proteger e gerenciar a planta interna de fibra. Projetar futuras demandas de cabeamento e as topologias necessárias será crucial. Assim como planejar e adaptar sua infraestrutura de gerenciamento de cabos.

Para saber mais sobre como a CommScope e a nossa plataforma FiberGuide de soluções de calhas, encaminhamento e ferramentas de projeto podem ajudá-lo a gerenciar a fibra, clique aqui

1 Obter a implementação e monetização mais rápidas nos datacenters de hyperscale e de Edge; Datacenters, Dinâmica/Data Center Dynamics; 30 de março de 2022

Histórias relacionadas