Reduzir a desigualdade digital continuará sendo um tema importante à medida em que percorremos 2023, e ainda há muito trabalho a ser feito. Uma nova pesquisa das Nações Unidas revelou que ainda existem mais de 2.9 bilhões de pessoas em todo o mundo que não estão conectadas à internet. À medida que começamos a ver a internet como um utilitário – da mesma forma que faríamos com água, gás e eletricidade – é hora de conectarmos o que não está conectado.
Isso não é pouca coisa, as redes estão sob pressão constante para lidar com a demanda crescente, enquanto evoluem junto com novas tecnologias e permanecem flexíveis para uma expansão futura. É fundamental que todos em todo o mundo tenham o mesmo acesso às oportunidades trazidas pela conectividade de banda larga. Acabar com a exclusão digital será um passo vital para facilitar a entrega de uma ampla gama de serviços e aplicativos para melhorar a eficiência e a produtividade dos negócios – bem como melhorar a vida cotidiana.
Enquanto caminhamos por 2023, os provedores de rede continuarão a trabalhar em estreita colaboração com agências governamentais para preencher essa lacuna. Já estamos vendo enormes financiamentos alocados por vários governos e agências ao redor do mundo. Esse investimento em transformação digital e infraestrutura proporcionará benefícios de longo prazo e de longo alcance para todos nós – tanto econômica quanto socialmente. Embora esteja claro que ainda temos um longo caminho a percorrer quando se trata de implantação de banda larga, o futuro parece promissor. Trabalhando juntos, podemos tornar a banda larga uma realidade para todos.
Sustentabilidade / ESG
Ao olharmos para 2023, a sustentabilidade continuará a ser uma área de foco principal para todas as indústrias, incluindo as de telecomunicações. À medida que as pressões externas de consumidores, governos e grupos ambientais continuam a aumentar, os líderes empresariais são obrigados a agir. Atualmente, estima-se que as empresas de telecomunicações sejam responsáveis por entre 1.6% - 3.9% das emissões globais de gases de efeito estufa (GHG) - sem ação imediata esse número continuará a crescer. Para cumprir o Acordo de Paris, as empresas de telecomunicações devem reduzir suas emissões em 45% antes de 2030, ou correm o risco de contribuir para os efeitos irreversíveis das mudanças climáticas.
Em todo o mundo, continuamos vendo a legislação Ambiental, Social e de Governança (ESG, em inglês) entrar em vigor, grandes empresas no Reino Unido terão que divulgar seus riscos relacionados ao clima até o próximo ano, a União Europeia está no processo de implementar esta legislação, e o presidente Biden assinou uma ordem executiva para o governo federal limitar as emissões de GHG. Preparar-se e cumprir esses vários regulamentos não será uma tarefa fácil. Como provedores de infraestrutura, estamos em uma posição única, pois nossas redes são compostas por várias tecnologias que exigem fontes de alimentação constantes - de data centers a estações retransmissoras, mastros e células, para citar alguns.
Os líderes de telecomunicações já estabeleceram metas internas ambiciosas para reduzir o consumo de energia e incorporar iniciativas ecológicas nas atividades diárias de suas organizações. Sem deixar de lado o consumo de energia upstream and downstream na cadeia de abastecimento, ao exigir transparência sobre as atividades de seus parceiros, os líderes poderão trabalhar juntos para enfrentar a questão das mudanças climáticas de frente. Com as iniciativas certas e com a sustentabilidade em mente, as empresas de telecomunicações podem liderar o caminho para um futuro mais verde.
Expansão do 5G
Na era digital de hoje, onde o acesso à Internet e velocidades rápidas se tornaram uma necessidade, ainda há muito trabalho a ser feito no desenvolvimento do 5G.
Com uma recessão iminente e uma crise de custo de vida, os consumidores provavelmente serão forçados a começar a tomar decisões sobre os tipos de dispositivos e serviços de rede que podem pagar. E, embora alguns possam fazer downgrade ou cancelamento de seus planos, outros farão upgrade para novos dispositivos para obter acesso aos benefícios da conectividade digital aprimorada que acompanha o 5G.
Além disso, o 5G é usado para aprimorar a experiência do usuário de banda larga móvel e permitir serviços competitivos de FWA (acesso wireless fixo). Mas, em 2023, o 5G precisará se expandir para mais casos de uso e aplicativos. Para esse fim, o setor implementará seletivamente os recursos 5G autônomos (SA) para obter todos os benefícios da tecnologia 5G, incluindo suporte para recursos sensíveis à latência, alta confiabilidade e serviços estendidos da Internet das Coisas (IoT).
Esses benefícios são enormes para indivíduos, comunidades e empresas. Seja acessando serviços on-line, mantendo contato mais facilmente com amigos e familiares - ou administrando um negócio eficiente em casa ou no escritório.
Durante o ano, veremos empresas subsidiadas por fundos governamentais enfrentarem o desafio de oferecer banda larga acessível. Isso não apenas cria conectividade física, mas também permite o acesso a essa conectividade por meio de programas difundidos.
Além disso, do ponto de vista comercial, no ano passado, vimos aplicativos como o metaverso, web3, inteligência artificial (IA) e machine learning direcionando os provedores de data centers a se concentrar em recursos de ponta para fornecer acesso de baixa latência aos dados em qualquer lugar , a qualquer momento; uma mudança crítica no suporte à transição para 5G.
Portanto, ao entrarmos em 2023, veremos como cada vez mais dados são sensíveis à latência e requerem acesso mais rápido. O que, portanto, continuará impulsionando a migração de uma arquitetura de data center de grande núcleo e borda pequena para uma arquitetura de borda maior e de núcleo menor.
O Futuro das Redes / Desenvolvimento do 6G
A partir de agora, o desenvolvimento de redes futuras está a anos de distância e a indústria está focada no desenvolvimento de 5G nos Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e África. Desde a introdução do 5G, vários elementos interromperam sua implantação, incluindo escassez de mão de obra e problemas na cadeia de suprimentos devido à pandemia. Dito isso, ao entrarmos em 2023, o foco será tornar as redes existentes mais fortes para consumidores e empresas. No passado, o foco do 5G era fornecer wireless mais rápido em um ambiente mais flexível - mas para mostrar seus recursos, o 5G precisará se expandir. Ou seja, o 5G está muito longe de seu objetivo de ser uma rede monetizável autônoma.
Com isso, organizações públicas e privadas já começaram a sugerir como acreditam que o 6G será diferente das redes existentes. Alguns previram que o 6G será nativo da Inteligência Artificial, com foco no machine learning, em comparação com as redes 5G nativas da nuvem existentes. Dito isso, estamos no estágio em que organizações públicas e privadas estão apenas começando a conceituar a tecnologia necessária para demonstrar isso em 6G. Quem pode dizer que no futuro não poderemos reconfigurar nossas redes para melhorar a otimização por meio da IA? A introdução de redes capazes de sentir seus ambientes se tornará uma realidade? Só o tempo irá dizer.
E, enquanto esperamos, as empresas continuarão planejando e olhando adiante para que, quando a futura rede estiver próxima, o lançamento ocorra sem problemas. Mas, como estamos a anos de introduzir essa rede, vamos nos concentrar em monetizar e expandir o 5G para que mais pessoas possam ter acesso a uma rede de alta qualidade e alta velocidade.