Durante séculos, os humanos estiveram obcecados em superar recordes existentes. Com 26,2 milhas ou 42km, a maratona foi uma vez considerada a corrida de resistência competitiva mais longa, mas agora há ultramaratonas ainda mais longas, com distâncias que vão de 50km a centenas de quilômetros. Como corredor, sempre há um desafio mais longo esperando para testar sua resistência e desempenho.
Isso também é verdade fora da pista de corrida. Na CommScope, não temos medo de novos desafios, por isso levamos esse espírito a um novo limite tecnológico. Há alguns anos, lançamos o Sistema de Cabos de Fibra Alimentada para fornecer dados e PoE através de um cabo de fibra híbrido de até 3.000 metros. No ano passado, a solução Constellation® foi nosso último avanço, dada sua capacidade de alcançar 500 metros para alimentar uma caixa de zona com até 1.000 watts e dados através de cabo de fibra óptica. Mas essas não foram as únicas corridas a serem enfrentadas.
Desde o lançamento do portfólio SYSTIMAX em 1985, os órgãos de padronização de infraestrutura de cabeamento usaram-no como modelo para definir os padrões que são de conhecimento comum hoje em dia. Um desses padrões estabelecidos é o limite de canal de 100 metros, uma regra que o pessoal de TI em todo o mundo conhece muito bem.
Esse limite é baseado nas limitações elétricas do cabeamento de cobre de par trançado (principalmente perda de inserção) e resistiu ao teste do tempo, mesmo com a chegada de aplicações de maior frequência e novas construções de cabos no mercado. Nesse tempo, os fornecedores de equipamentos de rede otimizaram seus transceptores com base no limite de 100 metros, solidificando-o ainda mais como o limite de distância aceito.
No entanto, a barreira de distância criou um novo desafio para os designers de redes. As redes empresariais estão se expandindo mais rápido do que os orçamentos necessários para implementá-las e gerenciá-las. Os administradores de rede devem ser capazes de suportar mais dispositivos e sistemas conectados à rede—dentro dos edifícios, ao longo dos campi e especialmente na borda.
Em termos de largura de banda, nossos clientes adotaram as soluções GigaSPEED XL®, GigaSPEED XL5™ e, claro, a respeitada solução Cat6A GigaSPEED X10D®.
Assim, como um corredor pronto para enfrentar um novo desafio, a CommScope está prestes a apresentar uma nova solução de cobre que irá mais longe do que nunca e abalar as suposições existentes sobre o que é possível Em abril, como parte do lançamento do nosso novo e aprimorado portfólio SYSTIMAX 2.0 a solução GigaREACH™ XL entrará em campo e desafiará o recorde de distância.
A solução GigaREACH XL suporta Ethernet de 100 Mbps e PoE de 90 W até 200 metros, Ethernet de 1 Gbps e PoE de 90 W até 150 metros (50% mais do que Cat 6) e Ethernet de 10 Mbps e PoE de 90 W até 250 metros, respaldada pelo nosso programa SYSTIMAX Assurance™.
Agora, você pode conectar e alimentar dispositivos além do anteriormente indomável limite de 100 metros com um único cabo—sem necessidade de salas de telecomunicações adicionais, extensores PoE ou equipamentos ópticos. enos equipamentos significam menos pontos de falha, custos de instalação mais baixos, menos emissões de gases de efeito estufa (GHGE), tornando a instalação mais sustentável—e pouco ou nenhum impacto nos serviços existentes.
A solução GigaREACH XL suporta todo tipo de aplicações PoE e utiliza as mesmas ferramentas de instalação e melhores práticas que nossa comunidade certificada PartnerPRO® pode trazer para sua implementação.
Quer saber mais? Visit our SYSTIMAX portfolio page—and see how much farther your network can go.
© 2024 CommScope, LLC. All rights reserved. CommScope and the CommScope logo are registered trademarks of CommScope and/or its affiliates in the U.S. and other countries. For additional trademark information see https://www.commscope.com/trademarks. All product names, trademarks and registered trademarks are property of their respective owners.