三创生活园区携手优科无线公司 (Ruckus Wireless)共同实现无线网路创新体验的新典范

Ruckus ZoneFlex™系列的高效能与集中式管理设计,不但可靠、易扩充 且价格实惠,满足了三创生活园区兼顾大量使用者和重视Wi-Fi可靠度的多重需求
19 de janeiro de 2016 America/Los_Angeles

【2016年1月19日】Ruckus Wireless (优科无线,纽约证交所代号:RKUS)宣布台北三创数位生活园区采用其无线网路方案,来打造全馆内外智慧创新的Wi-Fi环境。整个园区的室内区域及户外广场,共安装了122台优科Ruckus ZoneFlex™ 智慧型无线网路基地台,提供园区内进驻厂商与顾客高品质的无线网路连线。从园区开幕以来,无论是园区内厂商的基本连线到大型活动的高规格需求,从使用者密度极高的展演厅、需要大量频宽的产品发表会或是户外活动,都提供了稳定可靠的连线品质。

三创数位生活园区地上楼层总共12层,地下6层,总​​楼地板面积超过六万平方公尺。 「为了创造极致的消费者体验,我们从一开始规划园区时就考量到,要打造让消费者体验优质免费的无线网路(AP)使用环境,除了必须提供超高效能、高频宽流量及高稳定性的无线宽频环境外,无线网路方案还必须具备安装容易及管理方便的特性,」三创数位股份有限公司资讯处资讯总监张文泉表示。 「优科无线网路连线解决方案完全满足我们的要求。安装及使用至今,几乎没有接到任何抱怨的声音,同时在管理监控上也十分容易,品质稳定、又能远端监控制所有的AP无线设备以及支援动态高密度区域用量,确实大幅简化了我们IT人员的管理负担。」

「三创数位生活园区是国内提供创新消费体验的新典范,我们很高兴Ruckus连线解决方案能和三创生活一起实现这个目标,」优科亚太及日本区副总裁何达表示。 「优科Ruckus ZoneFlex系列具备业界最高效能、最可靠的无线网路连结技术,并结合具有专利的软硬体技术,能即时适应不同的Wi-Fi环境,非常适合像三创数位生活园区这样需要高容量、高效能且容易出现干扰的环境。」

事实上,结合优科众多功能与技术的独特组合,「让我们三创园区可用更少的AP台数,建构出一个覆盖率高于其他一般环境2-4倍的无线网路,而且全区的Wi-Fi效能也变得更为一致,」张文泉指出。

优科满足多楼层、人口密集、复杂的Wi-Fi环境需求

三创数位生活园区整个园区室内共18层楼,此次部署选用了两款Ruckus无线基地台产品:室内主要采用符合全新802.11ac标准,并支援5GH与2.4GHz双频、三空间串流的高密度全向型优科Ruckus ZoneFlex™ R700智慧型无线AP进行,平均每层楼使用6-8台,主要安装在人潮经过之处。户外方面则挑选优科Ruckus ZoneFlex T300系列的高密度全向802.11ac AP,防水、防尘及防腐的外壳以及具有全向天线的总覆盖模式,非常适合覆盖广阔的户外区域。

整体来说,优科Ruckus ZoneFlex™ Wi-Fi 智慧型无线网路基地台系列为三创生活园区带来了下列效益:

  • 满足大量频宽与流量的需求
    优科Ruckus ZoneFlex™ 智慧型Wi-Fi基地台系列皆支援双频5GHz/2.4GHz,而每台AP可支援的用户数高达500人。而R700系列让三创生活园区能透过802.11ac双频支援,实现总计高达1.75 Gbps的资料传输率。
  • 提供消费者持续免费享有、可靠的连线服务
    优科Ruckus ZoneFlex™系列运用优科BeamFlex+™技术,能够自动不间断地将Wi-Fi讯号导向效果最佳的路径,再传给使用者,并针对讯号微弱的用户端提升接收效能。同时,不论进入三创园区的消费者位于何处,它都能追踪不断变换方向的用户端装置,让消费者随时享有一致、最佳的连线服务,拨放影音效果更是流畅自在,更重要的是利用Ruckus的高品质连线能力,带给消费者完全免费的全新体验与快感。
  • 部署简单,操作容易,管理更轻松
    由于三创数位生活园区楼层多、占地广且需求多元,面对超过百台的AP,可扩充调整的优科Ruckus ZoneDirector™智慧型WLAN控制器,让三创生活园区网路管理人员可管理6到500个优科ZoneFlex智慧型Wi-Fi无线网路基地台。网页型配置精灵也可让IT人员在几分钟内轻松配置整个WLAN,并完全无缝整合在现有交换器、防火墙、验证伺服器等网路环境中。

未来,三创生活园区也计画将结合大数据(Big Data)以及室内定位(Beacon)技术,提供顾客更智慧的行动服务,实践科技创新的可能性。

ABOUT RUCKUS WIRELESS

Ruckus Wireless delivers simply better wireless for more than 61.000 enterprise, service provider, government and small business customers worldwide. The company is focused on technology innovation, partner ecosystems and customer service — yielding the best possible wireless experience for the most challenging indoor and outdoor environments. Its Smart Wi-Fi platform delivers scalable, high-performance Wi-Fi with simplified control and management for on-premise and cloud-based Wi-Fi deployments, along with new services for secure on-boarding, policy management, location services and analytics that enable new business opportunities.

News Media Contact

Categorias

Ruckus