Cidades de São Paulo e São José dos Campos

CommScope e AmericaNet levam Wi-Fi público para milhões de pessoas em São Paulo

 Municipa-Theater-of-Sao-Paulo Card Hero 500 x 281

A parceria entre a AmericaNet   e a CommScope começou em 2017 e inclui o projeto Wi-Fi Livre SP   em São Paulo, capital do estado de São Paulo. Esta é uma das maiores iniciativas de internet pública na América Latina e abrange centros culturais, praças, bibliotecas, áreas turísticas, estações de trem e parques como o Ibirapuera  . Neste enorme projeto, acesso 1.200 Ruckus foram implantados em cerca de 600 hotspots em São Paulo, atendendo mais de dois milhões de pessoas por mês. O Wi-Fi Livre SP serviu de base para a infraestrutura posteriormente adotada em São José dos Campos.

A cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, foi a primeira cidade brasileira certificada pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) como Cidade Inteligente , de acordo com três normas internacionais. Ela recebeu cerca de torno de 700 pontos de acesso para conexões de internet pública que levam internet gratuita para mais de 200.000 pessoas todos os meses.

Benefícios
  • Oferecer uma infraestrutura pública de Wi-Fi de alta qualidade para a população das cidades de São Paulo e São José dos Campos no estado de São Paulo - Brasil
  • Instalar produtos com desempenho diferenciado, grande resiliência e excelente qualidade de serviço
Desafios
  • Implementar soluções resilientes compatíveis com as mais diferentes situações, evitando despesas desnecessárias com manutenção e atualizações para os municípios
Soluções
  • Implementação do projeto Wi-Fi Livre SP na cidade de São Paulo, uma das maiores iniciativas de internet pública da América Latina, usando 200 pontos de acesso Ruckusimplantados em cerca de 600 hotspots atendendo mais de 2 milhões de pessoas
  • Implantação do projeto de cidade inteligente em São José dos Campos usando uma infraestrutura completa de câmeras com análise (ajudando na identificação de eventos de segurança, por exemplo), redes MPLS, internet de alta velocidade, Wi-Fi em escolas e Wi-Fi ao ar livre. Foram instalados cerca de 700 pontos de acesso que levam internet gratuita para mais de 200.000 pessoas por mês.
  • Equipamentos Ruckus usados nesses projetos são: antenas integradas, controladores virtuais SmartZone™, pontos de acesso Wi-Fi externos RUCKUS T310 e pontos de acesso internos RUCKUS R510 (maior densidade) e R310 (menor densidade)
  • Ruckus Soluções para controle, gerenciamento e análise de dados que simplificam operações em grande escala e melhoram o desempenho de todo o ambiente Wi-Fi, além de fornecer dados essenciais para operar a rede e para gerentes públicos
To learn more about this project:

 Download the full case study

Para mais informações sobre este projeto:

 Baixe o estudo de caso completo

 
Se você está interessado neste estudo de caso, também pode estar interessado em:
 shutterstock_343301204 Card Hero 500 x 281
Redes RUCKUS®

Descubra as soluções e produtos RUCKUS para educação conectada.

enterprise-networks-main-hero-400b
Setores que atendemos

Empresas inteligentes começam com infraestrutura inteligente, interna e externamente. Cabeamento estruturado de fibra e cobre, celular e Wi-Fi, pontos de acesso wireless, switching de rede e muito mais.