2020: O ano da Banda Upstream, Redes Inteligentes, Virtualização e Distribuição

O futuro das redes de banda larga é 10G; no entanto, os desenvolvimentos mais empolgantes de 2020 serão melhorias no mundo real em velocidade, capacidade e eficiência que chegam às redes em todo o mundo. Neste blog, Tom Cloonan destaca quatro tendências principais que farão melhorias significativas na maneira como as operadoras gerenciam suas redes e os consumidores experimentam banda larga.

O futuro das redes de banda larga é 10G. Mas os desenvolvimentos mais empolgantes de 2020 serão as melhorias nas velocidades do mundo real, capacidade e eficiência que chegam às redes em todo o mundo.

Este ano vimos o início de velocidades de vários gigabits, virtualização e automação de rede e redes definidas por software que levam a computação cada vez mais perto do destino. Estas oferecem uma grande promessa para os serviços domésticos inteligentes de amanhã, cidades inteligentes, redes empresariais e muito mais.

Em 2020, quatro tendências principais nos aproximarão desses objetivos e, ao mesmo tempo, farão melhorias significativas na maneira como as operadoras gerenciam suas redes e os consumidores experienciam banda larga.

DOCSIS 3.1 Momemtum

Estamos no ponto de virada com o DOCSIS 3.1 (D3.1). Em particular, estamos vendo uma implantação global de modems D3.1, criando uma proposta de valor eficaz para atualizações de rede em muitas operadoras.

CLIQUE PARA TWEETAR: Tom Cloonan da CommScope oferece quatro tendências chave que melhorarão a maneira como as operadoras gerenciam suas redes e a experiência de banda larga dos consumidores em 2020.     

O que é empolgante para o próximo ano é que esse crescimento nos modems D3.1 chega simultaneamente com a economia de escala diminuindo o preço das atualizações de rede D3.1. O resultado: As implantações estão realmente aquecidas, especialmente na América do Norte e na Europa, que têm altos índices de entrada dos modems D3.1. Os atuais índices anuais de crescimento compostos de quase 20% no upstream e 40% no downstream significam que estamos no ponto em que ambos podem se beneficiar significativamente do D3.1. Essa é a base para as experiências realmente empolgantes dos consumidores sobre as quais todo mundo fala na CES (por exemplo, realidade virtual, inteligência artificial, etc.)

A maior implicação para o próximo ano é a demanda para a capacidade de bandwidth upstream. O upstream se tornou cada vez mais relevante em meio ao crescimento da IoT e do Smart Homes (pense: câmeras de vídeo inteligentes, campainhas com vídeo, etc.). O futuro é sempre maior. E para atender a essa demanda, os provedores implementarão inicialmente o D3.1 nos canais OFMDA e no upstream. Mais tarde, teremos divisões de espectro nas bandas de 85Mhz e 204Mhz. E, finalmente, passaremos para as tecnologias da próxima geração, como o Extended Spectrum DOCSIS e o Full-Duplex DOCSIS. 

Redes Inteligentes e Automatizadas

Um dos maiores feedbacks que ouvimos dos operadores globais da camada 1 é a necessidade de melhores ferramentas para monitorar e diagnosticar problemas na rede e resolvê-los antes que afetem a qualidade do serviço. Ao criar um ciclo de feedback que mede e orienta proativamente os problemas, podemos alcançar redes muito mais inteligentes que fornecem serviços muito confiáveis. É tudo sobre a qualidade da experiência do consumidor. 

Isso ressalta a oportunidade de melhorar a fidelidade do cliente, reduzir o custo de operação da rede, mais capacidade de planejar com mais precisão e tomar decisões mais informadas sobre a evolução da rede (como quando fazer divisões de nó ou fazer compras de infraestrutura). Podemos melhorar toda a logística de operação. E para os consumidores, isso se reflete claramente em melhor desempenho e menos interrupções.

Essa área ainda está engatinhando, mas tem o potencial de mudar fundamentalmente a maneira como as operadoras gerenciam e projetam suas redes. Por exemplo, há uma mina de ouro de informações disponíveis no CCAP sobre a qualidade da experiência dos clientes. Na CommScope, estamos aproveitando os dados que temos aqui para refinar soluções e entregar dados e análises significativos, fornecendo aos processos de inteligência artificial e aprendizado de máquina a base para uma operação informada. Não fomos os primeiros a fazer isso, mas somos os melhores.

Adoção de Virtualização

Ultimamente, a virtualização tem recebido muita atenção - porque com APIs abertas, um fluxoregular de informações para o back office e um processamento mais distribuído, os operadores podem tirar proveito das melhorias da Lei de Moore nos servidores e responder de forma mais rápida e eficiente à demanda.

Veremos muitas operadoras ativando a virtualização de rede no próximo ano. Já existem vários testes e implantações em andamento e novos sistemas sendo disponibilizados online todo mês. O que está se tornando cada vez mais importante na tomada de decisões é como analisar o amplo conjunto de organizações e bases de código de fonte aberta, especialmente integração à infraestrutura de rede existente. Isso coloca uma ênfase muito maior na parceria com equipes de fornecedores confiáveis e bem informados, com acesso a soluções baseadas em código Field-Hardened.

A CommScope, por exemplo, tem soluções aprimoradas em um amplo portfólio que aproveita o código que temos validado por mais de 20 anos. Isso nos coloca em uma posição única para oferecer soluções virtualizadas para as operadoras: Em muitas comparações, estamos vários anos à frente ao comparar o nível de maturidade dos produtos. Podemos oferecer um desempenho sólido e estável onde outras pessoas não podem, simplesmente porque temos um conhecimento profundo do espaço de rede doprovedor de serviços e estamos há mais tempo testando soluções de teste de campo em todo o mundo do que qualquer um.

A progressão da virtualização seguiu um caminho bastante intuitivo até agora. Vimos as ferramentas de gerenciamento de rede virtualizadas em grande medida - o que faz sentido, considerando como elas estão inseridas nos investimentos existentes. Hoje, virtualizamos ativamente os componentes da entrega de vídeo, transferindo grande parte do processamento para a nuvem. E, no próximo ano, veremos o crescimento constante da virtualização DOCSIS nas implantações Core e MAC Core RPD.

Para as principais operadoras de sistema múltiplo que desejam trazer esses recursos para a sua rede, a escolha de um único fornecedor com a experiência e a solução definidas para executar a implantação é crucial para o sucesso. Posteriormente, eles terão maior capacidade de combinar soluções entre fornecedores, à medida que a qualidade e a confiabilidade das soluções de interoperabilidade continuarem a melhorar.

Tomada de fôlego da Arquitetura de Acesso Distribuído

2020 será um bom ano para as Arquiteturas de Acesso Distribuído (DAA).

Muitas operadoras optaram por avançar com o DAA e agora estão escolhendo sua abordagem. Veremos os dispositivos remotos PHY (RPD) e MAC-PHY (RMD) sendo lançados com as principais operadoras. Mas estamos vendo os provedores de serviços divididos entre os dois campos e continuaremos vendo isso por algum tempo enquanto as redes tomam fôlego.

No momento, as maiores considerações para os prestadores de serviços são os requisitos de simplicidade, latência e processamento. Em sua essência, o RMD representa uma solução mais simples e de menor latência, enquanto o RPD tem a vantagem de aproveitar os recursos existentes no headend para processamento em mac, mantendo os nós mais simples e com consumo de energia mais baixos. 

No lado das Redes Ópticas Passivas (PON), estamos implantando ativamente os Terminais de Linha Óptica Remota (R-OLT), que estão aproximando o processamento da borda do cliente. Esse tipo de arquitetura distribuída é um componente chave da evolução da rede que está criando a base para o amanhã. Tudo isso está levando a serviços multi-gig simétricos.

O futuro é rápido e conectado e, 2020, será um ano animado para que muitas tecnologias discutidas finalmente cheguem às redes líderes em todo o mundo.

Histórias relacionadas